This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54327:查看电源

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047381/tps54327-review-power-supplies

器件型号:TPS54327

您好!

随附 PDF 原理图、请查看电源和电源时序。

e2e.ti.com/.../AudioCodes_5F00_Power_5F00_24.10.2021.pdf

L7= INDC 电源屏蔽4.7uH 5.1A 44.1m Ω DCR 4.1X4.1mm

L8 = INDC 电源屏蔽2.2uH 5.2A 26m Ω DCR 4.1x4.1mm

L9= INDC 电源屏蔽4.7uH 5.1A 44.1m Ω DCR 4.1X4.1mm

电容22uF = 电容、陶瓷、22uF、25V、10%、X5R、1210。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shay

    Amod 正在研究此问题、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、

    原理图对我来说很好。

    只需观察电感器:您使用的电感器应该可以。 但是、您可以根据 DS 指南使用更小的值、尤其是对于2.5V 设计。

    所有其他组件、如 Cin、Cout、CSS、FB 电阻器等、均遵循建议的指南。

    谢谢、

    模块