This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25120A:PMID、SW、LDO 之间的区别是什么?#39? 它们是否都连接到负载、在什么情况下我需要使用?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047809/faq-bq25120a-what-s-the-difference-between-pmid-sw-ldo-are-they-all-connect-to-the-load-and-in-what-situation-do-i-need-to-use

器件型号:BQ25120A

BQ25120A 是一款高度集成的电源管理单元、其中包括集成电源轨:降压转换器(SW/SYS)和线性稳压器(LDO/LS)。 该充电器也是我们电源路径系列的一部分、该系列包括充电器高侧 FET (Q1/Q2)上的 PMID 输出、允许对电池进行动态充电并为系统充电。

您可以根据应用的电气需求将不同类型的负载连接到每个输出。 数据表的第8.5节显示了使用 BQ25120A 开始设计时用作参考的典型应用电路。 有关所有集成电源轨的规格、请参阅数据表的第8.5节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭常见问题解答帖子、谢谢!