This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25120A:如何使用 BQ25120A 寄存器执行电池监控?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047807/faq-bq25120a-how-do-i-perform-battery-monitoring-with-the-bq25120a-registers

器件型号:BQ25120A

BQ25120A 实现了一款简单的电池电压监控器、可用于确定电池的放电深度。 可以在数据表的图17中看到该电路的高级表示。 表2提供了锂离子电池上使用的典型 VBATREG 的两个不同示例、可在应用中执行简单的5条状态指示器、从而使用户能够查看器件上剩余的电池电量。 您可以将电池电压控制寄存器(0x05)上的 VBATREG 从3.6V 更改为4.65V。

需要对使用的特定电池进行完全表征、以确定指示电池状态的阈值。 然后、您可以读取基于电压的电池监控器寄存器(0x0A)以获取电池的 VMON 读数。 该寄存器读取值表示电池值的百分比、增量为2%、介于所选 VBATREG 的60%和100%之间。 在实际应用中、您可以使用此百分比来估算电池的放电阶段。 有关更多信息、请参阅数据表的第9.3.4节"基于电压的电池监控器"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭常见问题解答帖子、谢谢!