This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25120A:DPPM 如何工作(VINDPM 和 VDPPM)? 我可以使用 DPPM 来改善电池充电吗?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047806/faq-bq25120a-how-does-dppm-work-vindpm-and-vdppm-can-i-use-dppm-to-improve-the-battery-charging

器件型号:BQ25120A

BQ25120A 的动态电源路径管理(DPPM)将充电电流与系统电流分开。 当您具有有效的源极时、在为电池充电和提供系统负载之间、PMID 将共享电流。 器件内部环路(VINDPM、DPPM)将持续监视和控制输入电压和电流、以检测故障并采取任何所需的措施来支持 PMID、SYS 和 LS/LDO 上的充电和负载。 下面总结了这两种模式、有关更详细的说明、请参阅数据表。

基于输入电压的动态电源管理(VINDPM):如果一旦 VIN 接近设定的 VINDPM 阈值、输入源就不能支持充电电流和系统负载、则输入电流将被减少以防止电源进一步下降。

动态电源路径管理模式(DPPM):使用有效的输入源、输入电流在为电池充电和为系统负载供电之间共享。 如果系统和充电电流总和超过 VIN 能力、VINDPM 环路将减少 PMID 电流、这将降低 PMID 电压。 如果 PMID 电压降至 DPPM 阈值以下、则充电电流将降低以稳定 PMID。 如果即使没有充电电流、PMID 也会继续下降、器件将进入补充模式。

动态电源路径管理(DPPM)可通过避免系统崩溃和最大化适配器的可用功率来提高电池充电性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭常见问题解答帖子、谢谢!