Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A
我应该选择什么电容器额定值?
对于选择电容器电压、我们建议查看 BQ25120A 数据表的引脚功能部分、其中将提到建议的电容器值。 要选择正确的电压额定值、请参阅数据表的建议运行条件和绝对最大额定值。 根据经验、您希望电压额定值为工作电压的~2倍、或参考电容器的降额百分比。 在电路板上放置元件时、您希望旁路电容器尽可能靠近引脚、您可以参阅数据表的第12.2节布局示例、了解有关如何放置电容器和布置电容器的指南。
如何为直流/直流转换器选择合适的电感器?
要为 BQ25120A 的直流/直流转换器选择合适的电感器、您需要查看应用的最大电感器电流。 您可以使用数据表中的公式8来计算电流。 额外性数据表的表7显示了可使用的不同供应商的推荐电感器。
IL (max)= ISYS (max)+ΔIL μ s/2 等式8
其中
ΔIL =峰峰值电感器纹波电流
我是否需要将 PGND 和 GND 连接在一起?
是的、PGND 和 GND 都需要在您的印刷电路板(PCB)上紧密连接在一起。 根据您的设计需求和接地方法、您可以将它们隔离在单独的网络上并连接所有接地端(AGND、PgDn、DGND 等)。 或者、您可以将它们紧密地连接到 PCB 的同一接地层。
是否有原理图检查清单?
是的、BQ25120A 设置指南工具包含原理图检查清单、有助于开始使用充电器设计您的应用。
BQ25120A 设置指南链接: https://www.ti.com/lit/zip/sluc696