This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:有关噪声和 PSRR 性能的问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7002, TPS7A7300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047770/tps7a7002-question-regarding-noise-and-psrr-performance

器件型号:TPS7A7002
主题中讨论的其他器件: TPS7A7300

在5V 和3A 输出下运行时、典型输出噪声电压(10Hz 至100kHz)是多少?

此外、在相同的输出条件下运行时、PSRR 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我们没有您提到的规格的数据、但 TPS7A7300数据表中有更接近规格的数据(TPS7A7002和 TPS7A7300共用同一个芯片)-图21中有 VOUT = 3.3V、IOUT = 3A 时的 PSRR 数据。 该图可能用于估算给定规格的 PSRR、因为该图中指定了重要的工作条件-即 VIN、VOUT、IOUT。 PSRR 的趋势是、在恒定负载下、增加 VIN - VOUT 差分会增加 PSRR。 更一般而言、远离压降会增加 PSRR。 因此、如果此应用中的输入电压大于5.5V、则 PSRR 将优于该图中的 VIN = 3.8V、IOUT = 3V 曲线。 随附幻灯片、讨论了如何影响 PSRR、如何影响 PSRR、以供参考。

    同样、对于噪声、TPS7A7300数据表中的图19有一些相关数据。 没有显示 VOUT = 5V 时噪声密度的图、并且在输出电压较大时噪声会更糟。 幸运的是、该器件具有一个 FB 引脚、客户可以使用前馈电容器来抵消部分增益到输出的基准电压噪声。 如果不对改进进行测量、就很难量化改进的程度。 此外、还随附了一个幻灯片、讨论噪声在和 LDO 中的影响、以供参考。

    e2e.ti.com/.../6076.What-effects-PSRR.pptx

    e2e.ti.com/.../Measuring-LDO-Noise.pptx

    此致、

    Nick