This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:II 级电池充电器

Guru**** 2525910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047432/bq25708-level-ii-battery-charger

器件型号:BQ25708

大家好、  

 根据智能电池充电器规范1.1、BQ25708是否支持 II 级电池充电器?

我正在尝试从 TI 路线图中找到具有以下要求的 II 级电池充电器。  

  • II 级电池充电器 IC、可与电池配合使用并具有主机控制功能(支持 SMBus 1.1)  
  • 电池组化学锂离子电池- 4s6p  
  • 电池充电电压:  标称电压–15V 、最大电压–16.6V

      电池最大充电器电流4 ~ 6A  

  • 直流输入( 电源 电压):- 13.5-16V ,标称值15V