This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25120A:我正在通过 I2C 控制 BQ25120A、我是否仍需要包含 IPRETERM、ISET 和 ILIM 电阻器?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047802/faq-bq25120a-i-am-controlling-the-bq25120a-via-i2c-do-i-still-need-to-include-the-ipreterm-iset-and-ilim-resistors

器件型号:BQ25120A

如果将 BQ25120A 用作独立器件、则应连接 ILIM/IPRETERM 和 ISET 电阻器、以根据 D/S 建议配置电流限制和快速充电参数。

如果通过 I2C 配置 BQ25120A:您无需包含电阻器。 相反、您可以将 IPRETERM、ILIM 和 ISET 连接到原理图上的接地端、这会将您的器件上电至默认配置。  通过 I2C 进行通信将覆盖电阻器配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭常见问题解答帖子、谢谢!