This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25120A:能否通过 I2C 动态更改直流/直流电压(VSYS)和 LDO 电压(LS/LDO)?

Guru**** 2619145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047801/faq-bq25120a-can-i-change-the-dc-dc-voltage-vsys-and-the-ldo-voltage-ls-ldo-dynamically-through-i2c

器件型号:BQ25120A

是的、您可以更改系统电压(VSYS)并禁用 SYS VOUT 控制寄存器(0x06)上的输出。 输出可在1.1V 至3.3V 范围内进行编程。

是的、您还可以更改 LDO/LS 电压、并禁用负载开关和 LDO 控制寄存器(0x07)上的输出。 输出可在800mV 至3.3V 范围内编程为低压降 稳压器(LDO)或配置为负载开关(LS)。 请注意、在设置新的 LDO 值之前或在 LDO 和 LS 之间切换之前、需要先禁用 LS/LDO 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭常见问题解答帖子、谢谢!