This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25120A:我能否将/INT 和/PG 上拉至任何电压? 我需要将 I2C 引脚上拉至何处?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047799/faq-bq25120a-can-i-pullup-the-int-and-pg-to-any-voltage-where-do-i-need-to-pull-up-the-i2c-pins-to

器件型号:BQ25120A

在 BQ25120A 上、/INT (状态输出)引脚和/PG (电源正常)引脚均为开漏输出、您可以通过上拉电阻器或 LED 将这些引脚连接到所需的逻辑电压。 如果通过微控制器(MCU)应用监控/INT 或/PG 引脚、您希望数字电平匹配、方法是将其连接到 MCU 数字电源轨。

在 I2C 总线上(SDA/SCL)、您需要将 I2C 上拉电阻器连接到 VSYS 轨。 请记住、系统的 I2C 总线在从器件之间共享、需要与 MCU 的逻辑电平相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭常见问题解答帖子、谢谢!