我正在尝试在 BQ25720上启用 OTG。
VBAT 存在、VBUS 断开
OTG/VAP/FRS (引脚5)连接到 VDDA
OTG V 和 I (寄存器0x3b 和0x3c)被置位
ChargeOption3 (寄存器0x32)=默认值| EN_OTG [12]= 1
读取寄存器0x32 = 0x0535、EN_OTG [12]= 0
充电器状态= 0
为什么 OTG 使能位会被复位?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试在 BQ25720上启用 OTG。
VBAT 存在、VBUS 断开
OTG/VAP/FRS (引脚5)连接到 VDDA
OTG V 和 I (寄存器0x3b 和0x3c)被置位
ChargeOption3 (寄存器0x32)=默认值| EN_OTG [12]= 1
读取寄存器0x32 = 0x0535、EN_OTG [12]= 0
充电器状态= 0
为什么 OTG 使能位会被复位?
谢谢。
尊敬的 Sam:
您似乎执行 了正确的步骤来启用 OTG。 请仔细检查您是否已执行以下步骤: 
启用 OTG 时、VBUS 上是否有负载? 您可以尝试无负载条件吗? 您的电池电压是多少?
还请检查是否触发了任何故障条件。 您可以通过 ChargerStatus 寄存器(20h)执行此操作。
我们还提供 EVM、可在您需要时帮助进行调试。
https://www.ti.com/tool/BQ25720EVM
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”
Peng、
充电器断开后
充电器状态报告 FAULT_OTG_UVP
PROCHOT 状态报告 STAT_VINDPM
VBUS 无负载。
在移除 VBUS 时、观察示波器、会单调下降。
VBAT = 16128mV
充电器状态(寄存器0x20)
充电器0x8c00上
电池0x0001 (FAULT_OTG_UVP 置位)
PROCHOT 状态(寄存器0x21)
充电器 bbbb800上
在电池 bb880上(STAT_VINDPM 设置)
这可能是什么原因?
谢谢。
Peng、
我确实发现了制造错误、但存在相关问题。
当从 OTG 切换到 AC 时、OTG OVP 跳闸和 OTG 是否应被禁用、OTG 是否需要重新启用?
充电器状态(寄存器0x20) 状态变化
0x8400 STAT_AC、IN_FCHRG 开机-充电
0x9100 STAT_AC、IN_VINDPM、仅 IN_OTG 电池(在 VBUS 长时间下降后)
0x8002 STAT_AC、Fault_OTG_OVP 返回充电器
充电选项、启用 OTG = 0
0x0000 仅返回电池(无 VBUS)
谢谢。