This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:LM1117的更新选项

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117, TLV767, TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047440/lm1117-newer-option-to-lm1117

器件型号:LM1117
主题中讨论的其他器件: TLV767TLV1117

大家好、我正在尝试使用以下规格在 LDO 中进行设计:

VIN = 7.8V、Vout = 6.5V、Iout = 0.6A。  

您可以建议哪些选项? 我看到 LM1117是一个选项、但您是否有能够处理这些规格的更新、更新的 IC? 我仅限于在我的应用中使用 LDO、如果可能、我们希望使用比 LM1117更新或更新的器件。

提前感谢、

Jorge Vega  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    我可以建议将 TLV767用作具有更好规格的较新器件。

    如果您需要引脚对引脚替代产品、我建议使用 TLV1117。

    此致、

    John