This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:1.29A 负载电流时为5V 至12V

Guru**** 2812665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2623, BQ25895, LM5157, TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047763/lm2623-5v-to-12v-at-1-29a-load-current

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件: BQ25895LM5157TPS55330

LM2623能否支持以下配置?

  1. 配置1
    1. 输入:3.1A 时为5V (来自 BQ25895的 PMID)
    2. 输出:12V、输出为15W (5V x 3.1A)、估算电流为1.29A
  2. 配置2
    1. 输入:锂离子电池(5000mAh、3.7V 至4.2V)
    2. 输出:12V、15W 输出

如果可能、您能否提供示例原理图?

此致、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您考虑使用我们的器件。  恐怕您的功率级别超过 LM2623的峰值电流限制(LM2623A 为2.2A、LM2623为1.2A)。   请考虑 LM5157。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的及时响应。

    根据我的理解、峰值电流限制是否同时适用于输入和输出?

    例如、5V 时的最大输入电流也为2.2A、因此理论输出功率在11W (= 5V x 2.2A)时达到最大值。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    它是峰值开关电流、也是峰值电感器电流。  您的2.2A 只是直流电流、开关也会看到电感器纹波(或斜坡)电流。  

    对于理论输出功率,还请考虑效率:-)。

    LM5157应能够支持您的两种配置。  您需要观察电感器选择、以防止峰值电流达到 LM5157的峰值电流限值。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    LM5157的问题是不可用。

    我们之前使用过 TPS55330、TI 和其他分销商也缺货。

    如果你能提出其他备选方案,我将不胜感激。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    很遗憾听到这个消息。  我们的团队正在提供技术支持。 这需要由 TI 销售团队来处理。   您是否联系过您所在地区的 TI 销售团队?  

    谢谢、

    Youhao