请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23730EVM-093 您好!
这是 TPS23730EVM-093用户指南的建议:原理图都是低分辨率光栅图形。
在 PDF 的下一版本中、这些是否可以是矢量图形、最好是组件的可搜索文本名称和值?
例如、第7.1节 PCB 工程图至少是矢量、但没有可搜索的文本、因此更干净、更清晰。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这是 TPS23730EVM-093用户指南的建议:原理图都是低分辨率光栅图形。
在 PDF 的下一版本中、这些是否可以是矢量图形、最好是组件的可搜索文本名称和值?
例如、第7.1节 PCB 工程图至少是矢量、但没有可搜索的文本、因此更干净、更清晰。