This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:我想使用 BQ7640低侧驱动器多个 FET

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047527/bq76940-i-want-to-use-bq7640-low-side-driver-multiple-fets

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: UCC27524

目前、我有一个项目使用 BQ76940来低侧驱动多个 FET、 但 BQ76940的驱动能力不足、因此需要一个低侧驱动器来驱动多个 FET、我想使用两个双极 Totem-Pole 驱动  器、一个连接 DSG 引脚、另一个连接 CHG 引脚、我不知道它是否可行。  TI 是否对可使用的低侧驱动器提出了建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    BQ76940具有内置的低侧驱动器、但该器件具有内部电阻、应使用一些外部电阻、这将限制大型 FET 阵列的速度。  如图所示的电路有助于将电流返回到靠近 FET 的位置、或为较大的 FET 阵列提供较低的电阻。  由于栅极必须移动的电压范围、充电 FET 更具挑战性。 允许负电压的电池中通常使用 P 沟道 FET 提供、而使用二极管阻止驱动器产生高电压。  这可能会使充电关断速度变慢、因此用于辅助关断的电路或隔离式驱动器可能更适合大型充电 FET 阵列。  虽然它侧重于另一个监控器系列、但应用报告  https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa84 显示了几个用于电池低侧开关的外部驱动器选项、并可能为您的调查和选择提供有用的指导。  UCC27524用于该应用报告中的测试,其它驱动程序选项可在 www.ti.com/gatedrivers 上找到 。  BQ76940 DSG 和 CHG 提供0V 至大约12V 的信号、请参阅数据表、这些信号应作为驱动器的输入、但始终检查驱动器数据表以了解合适的输入范围。