This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VREF Delta 和辐射后数据

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045620/vref-delta-and-post-radiation-data

器件型号:LM117HVQML-SP

大家好、我正在尝试了解 Delta 和辐射后数据、尤其是 Vref、以了解输出电压最坏情况下的容差。

我们将使用  的可订购器件是5962R0722962VZA。

  1. 对于后辐射、最大 Vref 变为1.45V。 立即看到了多少这种变化、以便我们可以通过更改设置的电阻器值来进行补偿?
  2. Delta 参数对此有何影响?  

在某些附加情况 下、1.45V 可能会引入相对于标称1.25V 的高于15%的输出电压。 这是一个相当大(并且不可容忍)的容差、我正在研究如何补偿误差。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的联系。 以下是我可以提供的几个答案:

    数据表中的辐射后最小值/最大值 具体指的是总电离剂量(TID)辐射。 由于 TID 效应随着时间的推移而累积、因此不会立即发生较大的变化。 不过、您可以在数据表中的图16中看到典型基准电压在 TID 上的变化量。 您 将使用的可订购器 件(5962R0722992VZA)的额定剂量率为低剂量率 TID、测试期间累积的剂量为10mrad/s。 累积给定级别的 TID 所需的时间可使用累积率计算。

    。  

    2.数据表中列出的 Delta 参数用于指示因老化效应(C 组、寿命测试)而产生的参数变化。 这些值是在25°C 下测量的、不包括任何辐射效应。  

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这太棒了、非常感谢 Sarah! 是的、非常有帮助。

    我有几个问题要回答。

    1. "偏置"的部分意味着什么? 如图20所示。
    2. 此器件是否接受任何辐射测试/筛查? 如果是、数据表中是否有一个部分指明器件特性在筛查过程中可能会发生的变化?
    3. 图16中显示的"典型"性能与 数据表表中提供的1.45V 最大值有很大不同(该表更糟)。 您是否有任何关于如何调和两者的指导? 我试图进行最坏情况下的容忍、这与使用典型性能的数字很难实现。
      1. 我怀疑部分答案在于器件的使用方式。 例如、偏置的性能要优于非偏置的性能;可能1.45V 会考虑这种配置、使容差更差。
      2. 如果是这样、我想知道您能否提供任何信息、说明是什么导致容差沿1.45V 方向进一步增大、因此我可以看到它们是否适用。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

     

    很好,我很高兴这对我很有帮助。 以下是有关后续问题的一些评论:

    1.“偏置”表示器件已通电,而“非偏置”表示所有引脚均接地,以模拟器件处于待机状态。 执行这两项测试是为了确保在任何一种条件下技术对辐射的易感性都能确定特征。 对于该器件,“偏置”测试是在 Vi = 60V 的情况下完成的。

    2.电气特性表旨在提供每个参数将处于的最小值/最大值范围、而图用于显示参数的典型值如何因特定变量而变化 (如图16中的 TID 或图8中的温度)。 表中的每个参数都有一个可能需要的值分布曲线、其中"典型"(或"标称")值最为常见、混合/最大值是在器件制造后筛选过程中使用的临界值。 表中的最小/最大范围包括由零件间制造差异、温度(-55°C 至125°C,或子组列中所述的此范围的子集)以及表测试条件中所述的任何电气条件所导致的变化。 在确定缓冲器的最小/最大范围时、还会在此基础上添加一些保护带、以确保参数符合规格。

    如图所示、基准电压的典型值随 TID 的变化而变化、因此表给出的辐射后最大值也会变化、以适应其他变化源。 如您所述、该器件在无偏置时会发生最坏情况的漂移。 确保器件偏置将使您能够避免 TID 引起的基准电压漂移的最坏情况、但很难为此情况提供确切的最大值、因为该表仅考虑最坏情况(无偏置)。 可以使用图中的信息和您对应用的预期条件进行近似计算。

     。  

    我知道这是一个相当糟糕的回答、所以请告诉我是否有任何事情可以进一步澄清。

     

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再说一次、是的、这非常有帮助、非常感谢。

    最后一个问题: 此部件是否具有辐射屏蔽选项、我们将在此时接收已暴露且参数已更改的部件? 测试是偏置还是非偏置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于辐射测试的器件不销售。  无论如何、暴露后从辐射源中移除的部件将经历退火过程、其中移位参数 通常随时间的推移而反弹。  

    我正在与我们的辐射团队一起查看是否有 TID 报告或其他可用数据、这些数据将显示 器件示例的偏置和非偏置基准电压漂移。 实际漂移通常远小于数据表电气特性表中的最小/最大规格、因为该表旨在涵盖更宽的工作条件范围。  

    我将在收到回复后立即回复更新。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    这是辐射团队提供的 Vref 的 TID 数据。 我们正在努力使该器件的完整报告在其网页上提供。

    对于这些测试、Vref 未超过1.31842V、远低于确保的数据表最大值1.45V。希望这有助于实现基准电压容差目标。

    。  

    VREF (V)- VDIFF = 3V、IL = 8mA
    测试 剂量(krad) 平均 中值 最大 最小 sigma 测试上限 测试下限 中值增量(从0krad 起) 增量比率(与 HDR) 最大单位增量
    LDR -偏置 0 1.24822 1.24922 1.25046 1.23618 0.003555 1.3. 1.2. 0    
    LDR -偏置 3. 1.24925 1.25056 1.25219 1.23835 0.00374 1.45 1.2.    
    LDR -偏置 10. 1.25179 1.25351 1.25571 1.24158 0.004073. 1.45 1.2.    
    LDR -偏置 30 1.25437 1.25562 1.25778 1.24632 0.003341 1.45 1.2.    
    LDR -偏置 50 1.2541 1.25566 1.2618. 1.24171. 0.005753 1.45 1.2.    
    LDR -偏置 80 1.24911 1.25097 1.25788 1.23671. 0.005645 1.45 1.2.    
    LDR -偏置 100 1.24562 1.24734 1.25422 1.23327 0.005563 1.45 1.2.   1.81.  
    LDR -无偏压 0 1.24973 1.24984 1.25124. 1.24727 0.000965 1.3. 1.2. 0    
    LDR -无偏压 3. 1.25149 1.25093 1.26155. 1.24888 0.002922 1.45 1.2.    
    LDR -无偏压 10. 1.25644 1.25562 1.26248. 1.25395 0.002237. 1.45 1.2.    
    LDR -无偏压 30 1.26463 1.26376 1.27423 1.25807 0.0043. 1.45 1.2.    
    LDR -无偏压 50 1.28165 1.2799 1.28925 1.27601 0.003791 1.45 1.2.    
    LDR -无偏压 80 1.28973 1.28823 1.29832 1.28387 0.004288 1.45 1.2.    
    LDR -无偏压 100 1.29193. 1.29103. 1.30035 1.2847. 0.00468 1.45 1.2. 3.45. 0.052.
    HDR -偏置 0 1.24995 1.24984 1.25403 1.24657 0.001664 1.3. 1.2. 0    
    HDR -偏置 3. 1.24916 1.24887 1.25366 1.24634 0.001669 1.45 1.2.    
    HDR -偏置 10. 1.24953 1.24947 1.25336 1.24587 0.001702 1.45 1.2.    
    HDR -偏置 30 1.24935 1.24977 1.25386 1.24217. 0.00258. 1.45 1.2.    
    HDR -偏置 50 1.2488 1.24996 1.25529 1.23615 0.004444 1.45 1.2.    
    HDR -偏置 80 1.24792 1.24883 1.25672 1.23153. 0.006186 1.45 1.2.    
    HDR -偏置 100 1.24773 1.2488 1.25724 1.23016 0.006808 1.45 1.2.      
    HDR -非偏置 0 1.24969 1.24987 1.25216 1.24693 0.001419. 1.3. 1.2. 0    
    HDR -非偏置 3. 1.24974 1.2499 1.25223 1.24698 0.001386 1.45 1.2.    
    HDR -非偏置 10. 1.25008 1.25026 1.25261 1.24735 0.001375 1.45 1.2.    
    HDR -非偏置 30 1.25142 1.25154. 1.2535. 1.24926 0.001218. 1.45 1.2.    
    HDR -非偏置 50 1.25428 1.25354 1.2564 1.2527. 0.001327. 1.45 1.2.    
    HDR -非偏置 80 1.25978 1.25918 1.26257. 1.2572 0.001831. 1.45 1.2.    
    HDR -非偏置 100 1.2623. 1.2618. 1.26509 1.25963 0.001709 1.45 1.2.      

    。  

    VREF (V)- VDIFF = 40V、IL = 8mA
    测试 剂量(krad) 平均 中值 最大 最小 sigma 测试上限 测试下限 中值增量(从0krad 起) 增量比率(与 HDR) 最大单位增量
    LDR -偏置 0 1.25245 1.25296 1.25761 1.24381. 0.003117 1.3. 1.2. 0    
    LDR -偏置 3. 1.2535. 1.25418 1.25601 1.24456 0.002874. 1.45 1.2.    
    LDR -偏置 10. 1.25674 1.25795 1.26053 1.24777 0.003537. 1.45 1.2.    
    LDR -偏置 30 1.25961 1.26022 1.26286 1.25272. 0.0029. 1.45 1.2.    
    LDR -偏置 50 1.26065 1.26189. 1.26913 1.24895 0.005638 1.45 1.2.    
    LDR -偏置 80 1.25579 1.25723 1.26547 1.24399 0.005624 1.45 1.2.    
    LDR -偏置 100 1.25215 1.25383 1.26158 1.24037. 0.005546 1.45 1.2.   0.31.  
    LDR -无偏压 0 1.25306 1.2528. 1.25807 1.25026 0.001695 1.3. 1.2. 0  
    LDR -无偏压 3. 1.2554. 1.25427 1.27216 1.25255 0.004718 1.45 1.2.    
    LDR -无偏压 10. 1.26122 1.26009 1.26859. 1.25837 0.002639. 1.45 1.2.    
    LDR -无偏压 30 1.27133. 1.27012 1.28766 1.2632. 0.006055 1.45 1.2.    
    LDR -无偏压 50 1.29232 1.28975 1.30157. 1.28528 0.005129 1.45 1.2.    
    LDR -无偏压 80 1.30415 1.30424 1.31473 1.29627 0.005209 1.45 1.2.    
    LDR -无偏压 100 1.30792 1.30564 1.31842 1.29997. 0.005543 1.45 1.2.   2.97 0.067
    HDR -偏置 0 1.25299 1.25268 1.25716 1.2496 0.001686 1.3. 1.2. 0    
    HDR -偏置 3. 1.25238 1.25204 1.25675 1.24961 0.001651. 1.45 1.2.    
    HDR -偏置 10. 1.25295 1.25282. 1.25682 1.2494 0.001676. 1.45 1.2.    
    HDR -偏置 30 1.25347 1.25389 1.25813 1.24617 0.002615. 1.45 1.2.    
    HDR -偏置 50 1.25372 1.2548 1.26068 1.24068 0.004621. 1.45 1.2.    
    HDR -偏置 80 1.25394 1.25496 1.26333 1.23695 0.006455 1.45 1.2.    
    HDR -偏置 100 1.25439 1.25552 1.26441 1.2362. 0.007101 1.45 1.2.      
    HDR -非偏置 0 1.25265 1.25273. 1.25514 1.2499 0.001422. 1.3. 1.2. 0  
    HDR -非偏置 3. 1.25265 1.25273. 1.25514 1.2499 0.001422. 1.45 1.2.    
    HDR -非偏置 10. 1.25341 1.25361 1.25575 1.2508. 0.00132. 1.45 1.2.    
    HDR -非偏置 30 1.25554 1.25559. 1.25758 1.25361 0.001196 1.45 1.2.    
    HDR -非偏置 50 1.25947 1.2588 1.26192 1.25792 0.001501 1.45 1.2.    
    HDR -非偏置 80 1.26674 1.26639 1.27035 1.26331 0.002269 1.45 1.2.    
    HDR -非偏置 100 1.27032 1.27052. 1.27341 1.26678 0.002146 1.45 1.2.      

    。  

    对于偏置测试、输入引脚保持在15V、而输出和调节引脚通过电阻连接至-15V、以便最大限度减小负载电流、从而防止器件内部发热并防止可能的自退火。 在无偏置条件下、所有引脚均接地。

    这些测试的 HDR:34-39rad (Si)/s

    这些测试的 LDR:10mrad (Si)/s

    样本大小:使用了15个器件的 LDR 偏置测试、使用了15个器件的 LDR 偏置测试、使用了18个器件的 HDR 偏置测试、使用了15个器件的 HDR 偏置测试。  

    。  

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、很好的信息