This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:对 TPS659102A1RSL 重新编程、使其作为 TPS65910A3A1运行

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047720/tps65910-reprogram-a-tps659102a1rsl-to-operate-as-tps65910a3a1

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3359

TPS65910A3A1RSL 用于为 AM3359供电、但实际上不可用。 是否可以对 TPS659102A1RSL 重新编程以作为 TPS65910A3A1运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      遗憾的是、我们没有适当的方法对 TPS659102A1RSL 进行重新编程、使其作为 TPS65910A3A1运行。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    现有的 AM335x 板配备了 DDR3以及 TPS65910A3A1RSL 的设计用途

    -是否可以稍微重新设计 PCB,使其能够容纳所有3种类型(TPS65910A3A1RSL、 TPS65910AA1、 TPS65910A31A1)
    通常、LDO 可用于1.8V 至1.5V 的适配? 是否可以为此轻松修改 PCB?

    -使用 TPS65910A31A1是否需要对 PCB 进行一些更改? 我在 SWCU093F 的表2第5页看到了一条注释、但我不理解它产生的影响。

    在当前交付情况下、澄清这类有助于采购的方面可能是有意义的。

    提前感谢您的帮助。
    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

     您提出的所有问题都应由应用设计人员回答、因为所有答案都取决于应用规格;例如功耗;需要支持或不支持低功耗模式;选择的 DDR 存储器件是什么等  

      此处链接的用户指南 提供了这3种型号(TPS65910A3A1RSL、TPS65910AA1、TPS65910A31A1)之间的详细信息。  

    谢谢!

    Phil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    嗯、是的、在某种程度上...

    但是、您是否见过一些客户已经设计了一个 PCB 来适应全部3种型号?
    还是不切实际?

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

     我在8个月的任务中没有看到设备上的应用程序;我认为 这是现实的。  

    谢谢!

    Phil