This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:输出驱动强度

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047387/lm3880-output-drive-strength-of-output

器件型号:LM3880

团队、  

我有一个设计问题、希望您能帮我解答。

我使用 LM3880在直流/直流转换器上产生10ms 模拟延迟。

能否将(2) LTM8074 RUN 引脚连接到一个标志输出? IE 是否可以将标志1绑定到两个 LTM8074 RUN 引脚以同时启用它们?

LTM8074上的 RUN 引脚为1uA 电流输入。

本质上、我们已经对器件输出引脚的最大驱动强度(过热)建模、以确定"负载"的最大最小电流规格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、您可以将两个 RUN 引脚连接到单个标志输出。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Samuel Gradinaru