This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:大输出电压纹波

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047761/lm2679-large-output-voltage-ripple

器件型号:LM2679

您好!

我在  PCB 设计中使用 LM2679SX-ADJ/NOPB 开关稳压器、并在<100mA 负载期间、稳压器输出端出现较大的电压纹波、在~750Hz 时约为500mV 峰峰值。 这让我感到惊讶、因为我的电路的 WEBENCH 仿真在100mA 负载下产生了小于10mV 的输出纹波。 我使用 WEBENCH 设计器来构建我的原理图、并遵循其中的组件值建议、但有一些明显的偏差:

  1. 我不是为 RFB1使用固定无源电阻器、而是将数字电位器与无源7.5kOhm 电阻器串联、以改变反馈电阻并将输出电压从1.2调整到5V。 我使用的数字电位器的器件型号为 AD5270BCPZ-100-RL7
  2. 我将30kOhm 无源电阻器用于 RFB2。
  3. 我在开关稳压器的输出端有一个二极管、以防止反向供电

除了这些偏差之外、我的原理图与 WEBENCH 设计非常相似。 我已包括 WEBENCH 设计器原理图、 Altium 原理图的屏幕截图以及电压纹波的示波器截图。

注意:通过探测输出二极管阴极(绘制在原理图上)和接地之间的电压差、可获得上述波形。

感谢您的帮助、

Grayson 锥面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    看起来0.1uF 电容器在 FB 环路中创建了一个大极点、从而导致环路不稳定。

    此外、DAC 可能会产生影响。

    您可以 通过移除 0.1uF 和 DAC 连接来测试这一点、并在 FB 与地之间临时放置一个固定的 R。

    控制直流/直流转换器输出的首选方法如所附文件所示。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_calc5.xlsx