This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505输入电压要求

Guru**** 2502455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047673/bq25505-bq25505-input-voltage-requirements

器件型号:BQ25505

在 BQ25505的数据表中、建议将 VDELTA = VBAT_OV - VIN (DC)设置为最小400mV。 您能否在此处确认 VIN (DC)、这意味着 VMPPT 电压电平?

此外、更改 LBoost 值是否会 成为减少我们 向电池充电的最大锯齿电流信号的解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    关于1、是的、VDELTA 是 VBAT_OV - VIN (DC)=VMPP 的一个非常保守的限值。

    关于2、否、峰值电感器电流由 IIN (DC)峰值电流规格设定、此规格的典型值为220mA。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是说应用到电池的峰值电流为220mA 峰值吗? 我的电池的最大额定充电电流为 I (DC)=20mA。 请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    根据我们之前所做的效率计算、最大平均输出电流不会高于30mA、但由于此转换器的 PFM 运行、瞬时峰值电流将更高、最高可达220mA 峰值电流。

    此致、

    Jeff