This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020W:讨论过热保护

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78020W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047512/ptn78020w-thermal-protect-discussion

器件型号:PTN78020W

尊敬的,

PTN78020W,在50℃ 工作温度下,这个部件是热保护,我想问模块的内部控制 IC 基于哪个芯片?   热保护温度是多少?

您能否在热设计中为我们提供任何参考和保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我必须检查内部控制 IC、它可能是专有信息、我们无法在公共论坛中共享该信息。  

    无论使用哪种控制 IC、都应将整个模块视为一个实体、该模块 将遵循这些典型特征曲线、具体取决于您根据数据表图4-23输入的内容。  

    在热关断模式下、器件将按照数据表第17页中的说明关断

    不应进行切换。  

    谢谢

    -Arief