This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:构建为反向输出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3150, LM25141, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047393/lm3150-build-as-a-reverse-output

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件: LM25141LM25148

你(们)好

客户询问我 LM3150是否可以用以下设置作为反向输出:

VIN=15V

Vout=-15V

Iout (max)=4A

我认为使用 LM3150可能很难做到这一点、但我们是否有其他解决方案来支持这个应用?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是一个具有负输出电压的反相降压/升压应用(IBB)。 有关更多详细信息、请参阅应用手册 SNVA856: www.ti.com/lit/snva856

    控制器检测到的有效电压为 Vin +|-Vout|= 30V、因此可以使用40V FET。 开关和电感器电流为 Iin + Iout =~8A。 对于此应用、请考虑使用 LM25141或 LM25148控制器。 请注意、IBB 的电流模式控制通常比电压模式更容易补偿。

    此致、

    Tim