请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5023 主题中讨论的其他器件:LM317
您好!
我使用 的是 LM5023-2EVM、在更改变压器和进行其他一些修改后、输出电压为12V。 然后、经稳压的12V 电压被连接至 LM317HVT/NOPB 稳压器以获得+8V 电压。
该电路在宽输入电压范围内工作正常。 您能否建议如何降低输出电压中的噪声和纹波?
请注意、我已经尝试了一些方法 、例如在初级绕组和次级绕组之间的变压器中使用铜箔屏蔽、在输出中使用 LC 滤波器、在整流器二极管上使用缓冲器。 但我仍然无法降低噪声。
+12V 波形(200mV/div)
+8V 波形(200mV/div)
谢谢你。