This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:输出电压中的噪声/纹波降低

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047298/lm5023-noise-ripple-reduction-in-the-output-voltage

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件:LM317

您好!

我使用 的是 LM5023-2EVM、在更改变压器和进行其他一些修改后、输出电压为12V。 然后、经稳压的12V 电压被连接至 LM317HVT/NOPB 稳压器以获得+8V 电压。  

该电路在宽输入电压范围内工作正常。  您能否建议如何降低输出电压中的噪声和纹波?

请注意、我已经尝试了一些方法 、例如在初级绕组和次级绕组之间的变压器中使用铜箔屏蔽、在输出中使用 LC 滤波器、在整流器二极管上使用缓冲器。 但我仍然无法降低噪声。   

 

+12V 波形(200mV/div)

+8V  波形(200mV/div)

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    您如何进行测量?  'scope 探针上的3-4英寸接地导线可拾取高频噪声并提供错误读数。

    测量噪声的最佳方法是使用如下所示的"尖头和桶形"方法直接在输出电容器上测量噪声。  请注意、已将3-4英寸接地线更换到"示波器探头"的小弹簧。

    此外、请确保在非常靠近器件的 LM317输出端使用陶瓷电容器。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。 解决了我的问题。