This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:通过 OSS 引脚快速关断端口。

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047300/tps2388-port-fast-shut-down-through-oss-pin

器件型号:TPS2388

数据表提到1位和3位 OSS 关断。 问题是、我们是否可以使用3位 OSS 关断来更改 每次关断哪些端口? 还是每次都必须通过 SMBus 对内部寄存器进行重新编程?

 

问题是、如果我们必须通过 SMBus 更改它、它 将无法足够快地响应

 Thannks、

Alek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、如果寄存器0x27-0x28设置为所需的优先级、那么每当启用 OSS 时、响应和关闭这些特定端口将会很快。 但是、如果端口的优先级每次都需要更改、那么是的、每次都需要针对新的优先级调整0x27/0x28。 请告诉我们这是否有帮助。 谢谢!