This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22902:ON 引脚悬空时的负载开关行为

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22902, TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046752/tps22902-load-switch-behavior-when-on-pin-is-floating

器件型号:TPS22902
主题中讨论的其他器件: TPS22916

尊敬的所有人:

我要将设计从 TPS22916 (当前不可用)迁移到 TPS22902。 它用于为3.3V NOR 闪存供电。 TPS22916在 ON 引脚上有一个下拉电阻器、TPS22902没有。 我正在使用 ESP32、它在引导~300ms 时使 ON 引脚保持浮动。 当 ON 引脚悬空时、是否有损坏负载开关或闪存模块的风险? 在此启动期间会发生什么情况?

谢谢和问候、

定时器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timm、

    虽然  您不一定会使 ON 引脚悬空而损坏器件、但最好了解引脚的电平。 我建议确保电平为0、以便不会因某种原因而弱上拉并启用器件。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kalin。 因此、唯一的风险是当引脚悬空时、负载开关将会打开、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timm、

    没错。  

    此致、

    Kalin Burnside