请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504 您好的团队:
太阳能充电芯片 bq2504。 该规格描述了最大升压开关频率为1MHz。
当芯片工作时、通过 PFM 模式调整输出电压。
提问:
芯片如何控制升压工作频率?
2.我们将 VBAT_OV 设置为4.5V、当前工作频率是多少?
3.我可以设置最小和最大工作频率吗? 如何实现? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队:
太阳能充电芯片 bq2504。 该规格描述了最大升压开关频率为1MHz。
当芯片工作时、通过 PFM 模式调整输出电压。
提问:
芯片如何控制升压工作频率?
2.我们将 VBAT_OV 设置为4.5V、当前工作频率是多少?
3.我可以设置最小和最大工作频率吗? 如何实现? 
尊敬的 Kevin:
升压转换器具有迟滞功能、采用脉冲频率调制(PFM)。 简而言之、监控输出电压(低于 VBAT_OV)的比较器会在输入电压不低于 VMPP 的情况下打开低侧功率 FET。 FET 保持导通状态、直到电感器电流达到 IIN (dc)=200mA (典型值)。 在输入电容器重新充电至高于 VMPP 之前、FET 不能再接通。 因此、开关操作会产生一些不可预测的脉冲。 无法设置开关频率。
此致、
Jeff