This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:高(低)温度下再充电的时间限制

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045795/bq51050b-time-limit-for-recharging-uneder-high-low-temperature

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ51013B

当充电器上的操作改变温度转换 T4 -> T5 -> T4 (T3)时、开始充电大约需要1分钟(T5 -> T4 (T3))。
如果充电在高温(低)下停止、充电是否有时间限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当 TS 引脚指示处于热或冷状态时、BQ51013B (RX)将向发送器发送关断命令(EPT03)。   重新启动将取决于发送器在向 RX 施加电源以重新检查温度时如何处理这种情况。  

    RX 有一个10小时计时器、但当发送器断电时、计时器将复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 BQ51050B 没有充电时间限制。
    我知道这个问题不是来自 B53、而是来自充电器 IC 侧。
    我在充电器 IC 侧没有相关信息、因此我认为有必要了解充电器 IC 侧的相关信息以解决该问题。
    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 BQ51013B/050B 上的 RECT 引脚、这是来自发送器的信号、将指示它是否为 RX 加电。  此时、RX 将指示它是否需要充电。  RECT 引脚上的电压需要增加到高于2.7V (UVLO)。