This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:3.3V 时不稳定

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5971, TLC59711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047665/tlc5971-unstable-at-3-3v

器件型号:TLC5971

您好!

一位客户在使用 TLC5971时遇到3.3V 电压下的不稳定情况。  

客户正在 测试3.3V 和5V 的 TLC5971RGER LED 驱动器。 对于5V 情况 、他们使用了图31中的原理图、而对于3.3V 情况、则使用了图38中的原理图。 5V 外壳显示了随时间推移的稳定性、但驱动器在3.3V 时非常不稳定(请参阅所附图像)。

客户 使用2.32kOhm 低温漂电阻器、通过图38中的原理图实现21mA 的驱动电流。  根据他们的说法、他们还测试了 TLC59711开发。 并发现同一问题。

是否有权变措施使3.3稳定、或者对于3.3V、这是正常的?  

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    客户使用的 LED 的正向电压如何? 将数据表中的图7作为参考、对于21mA 输出电流、  输出引脚上必须至少有0.5V 的电压。 输出为电流阱、需要足够的电压才能在饱和区域工作、从而提供精确的电流。 我假设3.3V 电源不足以满足客户情况下的 Vf + VSAT 需求。