This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:用于 PCB 验证的 Qi 发送器评估板

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047630/bq51003-qi-transmitter-evaluation-board-for-pcb-validation

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件: BQ500212A

您好!

我们在设计中将 BQ51003用作 QI 接收器。 为了使用原型验证解决方案、我们需要一个 Qi 发送器的 EVM、但从我到目前为止看到的情况来看、您的 Qi 发送器 EVM 似乎都不可用、器件是 NRND。

我是否可以购买 EVM 来验证 PCB 上的解决方案?

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)纪尧姆

    TYLT Vu Solo 可从亚马逊购买,它基于 BQ500212A。  

    任何经 Qi 认证的 TX 均可用于测试器件、查找 Qi 标识。