This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:为什么 pspice 中存在额外的源 V2输入、而电路原理图中实际上不存在该输入

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046690/ucc28730-q1-why-there-is-additional-source-v2-input-in-the-pspice-while-it-is-actually-not-exist-in-schematic

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730

您好!

我将从 UCC28730 PSPICE 文件"slum527zip"开始新设计

我不明白为什么 VDD 有 V2电压源?  如果我移除 V2、输出将为0。

但 V2将没有外部电源、VDD 最初来自 HV、然后来自 辅助输出、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HV 引脚仅用于涓流充电启动、通过该引脚的电流仅足以为 VDD 电容器充电。  因此、正确的做法是、它需要来自 V2或偏置绕组的偏置电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike、 e2e.ti.com/.../slum527-_2800_1_2900_.zip

    问题 VDD 连接到偏置绕组时,您可以从 TI 网站上看到随附的设计文件下载,但如果删除了 V2,它将不起作用,并且没有输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看了这个模型、认为他们添加了 V2来加速启动。  如果 VDD 电容为6.9uF、则 IHV 通常为250uA、需要0.58秒才能为其充电至 VDD UVLO。  很可能是仿真在器件从 V2开始之前超时。  您可以尝试将仿真时间增加到1或2秒以查看发生了什么。

    此外、在使用 PSpice 时、有时您必须设置初始电压和电流电平、以免出现收敛问题。

    此致、