This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:Vini、a =???;Vini、b =???

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047187/ucc21520-q1-vini-a-vini-b

器件型号:UCC21520-Q1

您好!
我的客户需要 Vini (A)=?,Vini (b)=? 为了让测试机构满足 IEC 60747-5-5标准:

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    这是一个光耦合器标准、我们的器件是电容隔离式的、这不适用于我们的任何器件。 您能不能澄清您在寻找什么、您询问进入我们器件的输入电流或输入电压吗? 我不完全理解您的问题。

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以关闭该主题、客户正在搜索我们在网页上提供的 VDE 证书"VDE 证书:适用于 DIN VDE V 0884-11"增强型隔离。