This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:太阳能锂3S 电池充电器(软件问题已解决?)

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798, BQ25798BKUPEVM, BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047102/bq25792-solar-lithium-3s-battery-charger-software-problem-solved

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798BQ25798BKUPEVMBQ25798EVM

您好!  

过去、我提出了以下问题、并针对 我们在 BQ25792上遇到的问题进行了主题讨论。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987798/bq25792evm-charging-problems-with-solar-panel-load-and-battery 

如您所见、Jeff 告诉我 、BQ25792中有一个软件问题、不允许它与太阳能电池板配合使用。

我们现在有一个新项目、我们需要在其中制作一个具有太阳能电池板的3节锂电池器件。 我的意思是、它不仅要为电池充电、还要为全天候工作的器件供电。

请告诉我、我们是否可以使用新 的 BQ25792、因为我们使用该芯片设计了 PCB、如果准备好了该芯片、我们就可以用新软件焊接该芯片。

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    BQ25798是推荐用于太阳能电池板的自旋。  与792不同、在反复检测到糟糕的电源后、它不会将充电器置于高阻态。  它有一个可在加电后启用的自动 MPP 设置。  默认情况下不启用该功能。  此外、当电池电压降至 MINSYS 设置以下时、MPP 功能会自动禁用、因此我建议将 MINSYS 设置为系统可以接受的最低值。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、这是您告诉我的内容。 当电压低于某个水平14次后、BQ25792不会在高阻态下对充电器进行电荷充电。 但您告诉我、它是在为软件而生的、您会在几个月(几个月前)内解决这个问题。 那么、BQ25798与 BQ25792引脚对引脚兼容? 我是说、我们是否可以将 BQ25798焊接到我们为 BQ25792制造的 PCB 上? 为了确保其正常工作、我们是否需要购买任何固件版本才能使其正常工作? 或者、如果芯片已旧、它可能无法正常工作?

    感谢您的帮助和致以最诚挚的问候

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    是的、它的引脚对引脚。  从技术上讲、不是软件更改、而是对芯片内的异步状态机的更改。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但我现在看到到今年年底将不会有库存。 我想我们要做的是订购   BQ25798的 EVK、将芯片上的焊料解焊并将其焊接到我们的 PCB 中、以便再次开始进行测试。 是否可以获得任何芯片样片? 过去、 我们的客户对 BQ25792有很大的问题、大家都知道、现在我们想告诉他们我们已经找到了解决方案并向他展示。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    遗憾的是、由于供应链问题、我们不得不根据机会对 IC 进行配给。  您能否提供客户的大规模生产日期、预期数量和最终应用?  您还可以提供所需的样片数量吗?  我将向我的管理层提出请求、并在获得批准时告知您。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff。 我们的客户在该项目中需要大约500个器件。 关于5个器件的样片、我认为还可以、因为我认为2022年需要500个器件。 我必须在11月底前往厄瓜多尔、我必须到那里申请样片(器件样片、包括充电器)。 因此、如果在接下来的3周内无法在这里获得样片、我认为我们要做的是购买 EVM 并将芯片焊出、然后将芯片焊接到 PCB 中。

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    我们将无法满足您11月的截止日期。  您对从 EVM 中移除 IC 的想法很好。  有2个 EVM 可用于798、BQ25798EVM 和 BQ25798BKUPEVM。  如果您尚未在 samples.ti.com 网站上注册通知、请每周至少检查样片网站两次、因为库存量每周都会更改。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 是的、我可以在 samples.ti.com 中输入、但当有样片时、如果我在 Notificate Me 中输入、则发送按钮不起作用。 我写了数量(5)和电子邮件并发送.... 不起作用、仅取消。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    这很奇怪。  它对我很有用。 要进行确认、您首先登录了 TI.com 帐户、然后您的电子邮件地址显示在"发送和取消"框上方的框中?  

    我将提交一个 TT 供 www.ti.com 人员调查。  如果收到通知、我将与您联系。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff。 我在 samples.ti.com 中输入。 然后、我将电子邮件和护照放在这里、显示我输入的是"确定"、因为我可以在网站上看到我的姓名。 然后、我搜索 BQ25798、websiste 会显示它、并有一个链接指向"可用时通知我"。 我按下该链接、然后打开一个屏幕、选择我需要多少个样片、并已将我的电子邮件写入。 然后、如果我按"发送"、就会发生任何情况。 我已使用 Chrome 和 Microsoftt Edge 进行了检查、但在其中任何一个都无法正常工作。 但是、如果我按下 CANCEL (取消)... 那么它可以正常工作。  我已经检查了一些东西、但我觉得我的 PC 中的一切都正常。 所以、我认为这是网站中的错误或与安全相关的问题。 请告诉我 TI 是否解决了这个问题、或者我如何解决这个问题。 我已经订购了 EVK、一旦我们将解焊芯片并将其焊接到 PCB 中、我将告诉您它是否正常工作。 此致

    Javier