This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:TPS62823反馈模式

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045406/tps62823-tps62823-feedback-mode

器件型号:TPS62823

您好!

TPS62823能否支持远程反馈?   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    TPS62823没有用于遥感功能的专用引脚。 因此、最好将器件放置在负载点(POL)附近。
    在解决方案面积仅为36mm^2的情况下、是否存在将器件放置在尽可能靠近负载的位置的任何问题?

    期待您的反馈。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    只是一个软提醒。

    您是否有进一步的疑问、或者我们现在可以关闭该主题?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好!

    如果您没有其他问题、我将关闭此主题。 您可以通过发布评论来重新打开它。

    谢谢你。

    此致、

    Excel