This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:关于 TPS3808G18的 Vsense

Guru**** 2530120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047414/tps3808-about-the-vsense-of-tps3808g18

器件型号:TPS3808

大家好、

我想使用 TPS3808G18进行复位延迟、我不关心监控功能。 对于 VDD、我同时具有1V8或3V3;

根据 TPS3808G18的 Vit 为1V67、如果使用1V8作为 VDD、 则会有触发低电压保护的特定风险。 因此、我想使用3V3作为 TPS3808G18的 SENSE 和 VDD 引脚的 VDD 电源;

我可以这样配置吗?

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我只想向您说明一下、您想将 TPS3808G18与3.3V 电压轨配合使用吗?  如果是这种情况、那么您应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、我希望使用具有3.3V 电源轨的 TPS3808G18。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的澄清。  您的建议将起作用。