This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175 4层 PCB 布局回顾

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042942/lm5175-lm5175-4-layer-pcb-layout-review

器件型号:LM5175

尊敬的 TI 支持:

我设计了一个4层 PCB、其设计参数与 LM5175数据表相同:  

Vin =6-36V、
Vout=12V、
Iout=6A、
FSW=300kHz  

希望这里的人能花时间来查看它。   

e2e.ti.com/.../PCB_2D00_Layout.zip

我打算对 输出24V、3.5A 电流的另一个板使用相同的布局。   

此致、  

Ritchie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritchie、

    我将回顾董事会并在下周初回来。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritchie、

    一些意见:

    检查检测电阻在 CS 和 CSG 上的连接。 在我看来、有一根导线需要流经满电流、而这根导线会很薄。

    我还会在这里添加几个到 GND 平面的过孔。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    感谢您花时间查看我的电路板。   
    是的、再次查看电路板后、履带宽度 太薄。
    话虽如此、IC 的跟踪焊盘如何处理如此大的电流?  

    此致、  

    Ritchie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritchie、

    不知道使用导轨垫意味着什么。 您可以解释或添加图片。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritchie、

    过去10天内、我没有看到此主题的更新。
    也许您可以同时解决这个问题、在这种情况下、按下"已解决"按钮将会非常好。
    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。
    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、   

    很抱歉、没有回复、   
    是的、我解决了我的问题。   

    感谢你的帮助。

    此致、  

    Ritchie