This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:电源管理论坛

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ2060A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046352/bq4050-power-management-forum

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ2060A

您好、专家、

你好

我有一个使用 bq4050和 CEDV 算法的3S1P 电池组

客户使用笔记本电脑通过播放视频来测试电量监测计的准确性

测试失败

请帮助检查为什么同时设置 EDV2和 EDV1。

谢谢

记录并 gg 作为附件

e2e.ti.com/.../EDV2_2C00_1-set-at-same-time.xls

e2e.ti.com/.../CEDV_2D00_TEST_2D00_2021.10.20.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我建议使用平滑功能、这可能有助于减少放电结束附近的跳转。 您也可以从 GPC CEDV 工具共享 CEDV 报告吗?

    当达到某些 EDV 点时、监测计将强制 SOC 降低以匹配电压、它还将应用一些温度和电流补偿。 并且禁用固定的 EDV0可能会有所帮助。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回复

    SMEN 已启用、您可以检查 gg 文件。

    由于此项目已 有几个月、我无法对 GPC 文件进行微调

    客户使用不同的软件来运行容量测试、 并发生 RSOC%下降

    是否有任何方法可以微调 CEDV 参数?   

    我知道 CEDV 有什么作用、 自从 bq2060A 以来、我一直在使用 CEDV

    bq4050是否可以忽略像 bq2060A 这样的 EDV1校正? 并使用  CEDV6_16_init_2000.mcd (MathCAD)进行微调?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    您还可以启用 SMEXT 和 SME0位以在 EDV 点之间平滑处理。

    我不确定您提到的 Mathcad 是否可以与 BQ4050配合使用、我以前没有使用过该 Mathcad 工具。 我们拥有所有在线工具、GPC CEDV 在线工具应计算所需的所有 CEDV 参数。

    提交到 GPC CEDV 工具的日志应与实际应用程序负载相似、如果不相似、则可能会导致一些监测错误。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我尝试了不同的平滑设置、我知道7%的正确值是正常的 EDV 功能、  

    有时 RSOC% 可能会保持在7%、之后 6%会下降至3%

    我想解决这个问题。

    请帮助我禁用 EDV1 (3%)校正功能

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    无法直接禁用 EDV1点。 您可以在 CEDV 位被禁用的情况下增加延迟或改变固定的 EDV1点。 但在 CEDV 激活时不能将其禁用。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    好的、 谢谢