This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N-Q1:生成负基准电压

Guru**** 2512575 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047033/lm4040-n-q1-negative-reference-generation

器件型号:LM4040-N-Q1
主题中讨论的其他器件:LM4040

您好!

我想使用 LM4040AIM3-2.5/NOPB 参考 IC 生成负-2.5V。

我有一个用于 LM4040的 LTSPICE 仿真模型、可提供3V 基准输出。 我尝试将-15V 电压连接到阳极、如下所示、模型无法正常工作。

我们能否通过在齐纳基准 IC LM4040的阳极上提供负电源来生成负基准电压?

您能否为  LM4040提供适用于任何基准电压的 SPICE 模型?

谢谢、

Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namita、

    以下是我对您问题的回答:

    [引用 userid="394146" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047033/lm4040-n-q1-negative-reference-generation "]我们能否通过在齐纳基准 IC LM4040的阳极上提供负电源来生成负基准?

    是的、这是可能的、但模型未显示此情况。 我在网站上的模型上尝试了同样的方法、我看到了类似的结果、即它在正电压轨上工作、但在负电压轨上工作。 您的电路的设置方式是正确的、应与工作台上的 LM4040配合使用。  

    我们的 PSPICE 模型旨在与 PSPICE for TI 配合使用、但不能与 LTSPICE 配合使用。  

    [引用 userid="394146" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047033/lm4040-n-q1-negative-reference-generation "]您能否为  LM4040提供任何基准电压的 SPICE 模型。

    SPICE 模型包含在设计工具和仿真部分的产品文件夹中。 请参阅以下链接:

    https://www.ti.com/product/LM4040-N?keyMatch=LM4040-N&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-tools-simulation

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jake 的回答。

    此致、

    Namita