This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:电感器电流限制和 Webench 选择

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046983/tps552882-inductor-current-limit-and-webench-selection

器件型号:TPS552882

我使用 Webench 设计了 TPS55282电路、其中输入电压为12V、输出电压为12V、输出电流为3A。 Webench 使用电流限制为15A、并将21kΩ Ω 电阻连接到 ILIM 引脚、但 BOM 中选择的电感器在13A 时饱和。 电感器在过流情况下不受保护。 如果我将设计更改为更低的电流、例如1A、则差异会更大。 根据数据表中的公式、ILIM 电阻器应大于27kΩ Ω。 您能评论一下这个观察结果吗? 我应该忽略 Webench 并在 ILIM 上使用一个更大的电阻器吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    我是否可以知道应用的最坏情况、如最小 Vin、最大 Vin? 电感器平均电流限制需要设计为最坏的条件。

    我同意将电流限制更改为更低、以保护电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入在±10%以内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    对于此12Vin、+-10%容差、12Vout、Iout=3A 应用、电感器平均电流限制可设置为~5-6A。 ILIM 电阻可以设置为330000/6A=55k Ω。