This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:使用电位器控制输出电压

Guru**** 2526170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041739/lmr62421-controlling-vout-using-a-potentiometer

器件型号:LMR62421

我们为 FB 建立了以下电路- Vfan 为 Vout。 它应允许我们将输出电压从~5V 更改为~12V。 然而、当连接时、如果电位计设置被改变、输出电压实际上不会改变。 该芯片是否有任何问题会阻止它工作? 我没有看到设计有什么问题吗? 是否有可接受的方法来实现此行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我是否可以控制电阻器 R2的用途?

    电路输入电压是多少? 也许您可以在此处分享完整的原理图和布局、以便我了解一下。

    您现在看到的输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZACK、这是在演示板上完成的、因此电路的其余部分显示在下面链接的第3页上。 我之前布置的电路取代了 RFBT 和 RFBB。  

    https://www.ti.com/lit/ug/snva507a/snva507a.pdf?ts=1632915634079

    我还应该提到、我之前发布的原理图有点过时-我实际上为 R2使用200k 电阻器、而不是140k 电阻器。 这是因为电压范围需要能够达到~13V。  

    在此设置下、无论我如何与 R2并联、我都将获得大约7V 的电压。

    输入电压为3V3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZACK、另一个更新-我意识到、这个范围对于控制环路的稳定性可能很棘手。 我在 Vout 和 FB 之间引入了330pF 电容器。 遗憾的是、这并不理想-这会将零点放在电位计读数的一端的4.97kHz 处、而在另一端的10.26kHz 处 这两个值都超出了所需的范围、但非常接近(数据表显示在5-10 kHz 之间放置零点)。 但是、我在输出电压上没有比以前更好的响应。

    我应该注意的是、我使用的是薄膜电容器、而不是陶瓷电容器、因为在该测试中更容易实现。 我不确定这对于 CF 是否可以接受。

    我还移除了齐纳二极管、因为我担心它可能会导致问题。 没有影响。

    我将得出结论、对于此芯片、可能不建议在 IC 开启时动态调整该 IC 上的 Vout。 例如、在下面的链接中、不建议将其用于不同的稳压器、因为有一个在启动时静态设置的内部值。 如果是这种情况、您能建议另一种解决方案吗?

    e2e.ti.com/.../tps56637-is-r6-adjustable-with-a-potentiometer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    上述原理图应可用于调节此 IC 上的 Vout。 当您调节电位器时、上部电阻会发生变化。 Vout=(Rupper / Rbottom+1)* Vref。 我怀疑电位计电阻根本没有变化、或者存在焊接问题。 请使用 DMM 仔细检查电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解它应该从这个角度工作。 因此、我们设计了它并计算了这些值、以考虑潜在的故障条件。 但是、在来到这个论坛之前、我已经开始了

    -独立测量电位计

    -发出电路的嗡嗡声

    -从头开始重建电路

    因此、我可以非常自信地说、这不是问题。 您是否在 TI 工作、以便您可以获得有关控制环路的更多技术信息、以及它是否与我上面链接的环路类似、因此无法实现此动态功能? 或者、您过去是否使用此系列芯片成功实现了此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    是的、我是 TI 员工。 上述电路应该可以工作并可以调节 Vout。

    当您更改电位计电阻时、您是否检查了 FB 引脚波形? 它是固定的1.255V 吗?

    您是否短接了电位器的中间和底部引脚? 否则、电位计电阻固定为100kohm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 是的、我短接了电位计的雨刮器引脚和底部引脚。

    我根据您的建议测量了 FB 上的波形。 它未固定在1.255V。 请参阅我所附的2张图片、该图片为电位计的最小值与最大值。 另请注意、这是使用前馈电容器实现的。 我使用了一个薄膜电容器、因为我具有正确的可用值。 我在使用电容器或没有电容器之间没有看到任何 Vout 变化、因此我假设 FB 波形类似。 它看起来像是一个双半波、当您转动电位器时、平均电压会升高。 视频太大、无法连接、但我发送了 Google Drive 链接。 很抱歉、时间漂移是我能够得到的最佳触发。

    Vout 始终保持在5V。 这是在负载下的(驱动一个小型电压控制风扇)。 根据先前的测试、风扇在此电压电平下消耗的电流约为70mA。

    https://drive.google.com/file/d/1NXTDWT5C_JntXdoytZarOlsSbrIobT_0/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    LMR62421升压转换器电路似乎存在一些调节问题。

    我们首先需要弄清楚为什么 FB 未能很好地调节为1.255V。  

    以下是我的调试建议:

    1.使用原 LMR62421板时、是否看到正确的112V 输出电压?

    2.如何焊接电位器并将电阻器连接到 LMR62421演示板?  

    对于直流/直流转换器、FB 引脚对噪声非常敏感、因此必须将反馈上部和底部电阻器靠近 FB 引脚。 您能否分享硬件图片?

    演示板本身具有前馈电容器、 您能否使用原始前馈电容器、而不是薄膜电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、我只想让您知道我仍在处理这个问题。 其他一些项目已暂时优先进行,但我希望缩短线索,减少机会,然后在本周结束前报告噪音。 这绝对是当前测试设置中的一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    好的。 如果有任何更新、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不小心将其标记为已解决、但未解决。 我尽可能缩短了导线、但问题与以前相同。 但是、噪声仍然可能是一个问题。 今天结束时、我仍在为电路使用 PERF 板。 除非我画一个 PCB 来进行系统原型设计、否则我似乎没有机会充分消除噪声。 我将在周末进行布局并订购、然后返回给您。  是否可以删除"已解决"状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我不知道如何删除已解决状态。 您可以使用新的电路板布局布置新线程。