This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:LM3414输出电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV, LM3414, LM3404HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042999/lm3414hv-lm3414-output-current

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件: LM3414LM3404HV

你(们)好

İ 将设计 LM3414HV 设计为数据集。 存在问题。 İf 我用手指输出电流触摸 Riadj 电阻器时、电阻会变得有点高、并消除电流、这会使器件正常工作。  发生了什么?

Rıadj =6K2

RFS = 40K

Cın = 2、2uf 50V

Cvcc=1uf 50V

L=47uH

D=Schootky SK26

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是合理的、因为一旦您用手指触摸 Riadj 的等效电阻、它将发生变化。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin

    谢谢。 İ 还有更多的问题。 我以相同的组件值测试 PCB。 第一级 Vin=48V 我使用12个串行 LED、因此 Vf=34、5V 电流=570mA、这是可以的、但如果我在相同的 PCB 电流下使用6个串联 LED、则下降至530mA。 我想 LM3414将电流值固定在3-42V 范围内。 但为什么它会以不同的电压变化。 您是否有解决方案,或者 此芯片是否没有此方面的天赋?  实际上、我的目标是使电流必须固定在3-42V 范围内。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以分享您的原理图进行分析吗? 如果 Riadj 为6k2、则输出电流应为504mA。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    İ 使用9K6最新测试、但仍然存在相同的问题。   İf 12串行它提供335mA 、如果6个系列它提供320mA。  LM3414 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现 DIM 引脚在您的原理图中浮动。 您能否将其拉高并重试?

    Robin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    İ 使用15K 进行了上拉。 但相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器饱和电流如何? 如果不够大并且输出电流受到限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    IDC 写入4、3A。 您是否为我的目标建议了任何 IC?  您知道我有48V 电源、我有3至42V 不同的 LED PCB。 我想让它们运行350mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有基于所需条件的仿真。 输出电流峰值和谷值将随 LED 数量的变化而变化。 同时、开关频率也会发生变化。 因此、这可能会影响测量的输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    谢谢。 因此、我需要您对 IC 的建议。 这款软件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM3414应在所需条件下正常工作。 仿真波形用于验证这一点。 我今天将进行基准测试。

    除了 LM3414、LM3404HV 是另一个合适的器件。

    BR

    Robin