This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253:原理图 TPS61253YFRR

Guru**** 2508345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043734/tps61253-schematics-tps61253yfrr

器件型号:TPS61253

大家好、

我使用的是具有5V 固定输出电压的升压 TPS61253YFFR。

您能给我一个有关原理图的评论吗?
最重要的是、我不确定是可以像这样保留 BP 引脚、还是必须将其接地。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的联系。 请看下面我的评论吗?

    您应将所有引脚连接在一起、这些引脚位于同一网络下、即 VOUT、SW 和 GND;

    根据数据表说明、您必须以正确的方式端接 BP 引脚

    请检查 C310在5V 偏置时的有效电容是否超过3.5uF。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    哦、我想我错过了第二个 VOUT 的线路、感谢您指出这一点。

    我查看了数据表中的表2。 由于我的使能引脚设置为高电平(= 1)、我必须将 BP 接地、从而将引脚设置为低电平(= 0)。  然后、升压应处于升压工作模式、并从我的3.3V 输入电压中生成所需的5V 电压。 是这样吗?

    3.我使用 GRM188R60J106ME84D 作为 C310的电容器。 C (OUT)的数据表中建议这样做、这通常应该适合、对吧?


    此致 Svenja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    谢谢你。 请看下面我的评论吗?

    我查看了数据表中的表2。 由于我的使能引脚设置为高电平(= 1)、我必须将 BP 接地、从而将引脚设置为低电平(= 0)。  然后、升压应处于升压工作模式、并从我的3.3V 输入电压中生成所需的5V 电压。 是这样吗?

    [WW]是的。 如果您不需要此待机功能、请将 BP 拉低。

    3.我使用 GRM188R60J106ME84D 作为 C310的电容器。 C (OUT)的数据表中建议这样做、这通常应该适合、对吧?

    [WW]是的、我认为没关系、但需要注意的一点是数据表建议仅适用于典型应用。 您仍然需要考虑外部组件是否满足您的要求。 例如、如果温度条件为125C、则可能需要考虑 X7R 速率电容器。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    因为您没有进一步的反馈。 让我关闭这个主题。 如果您还有问题、可以创建另一个线程。 谢谢!

    -文豪