This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201EXT:器件型号中-ADJ 后缀的含义

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201, LMZ14201EXT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046635/lmz14201ext-meaning-of--adj-suffix-in-part-number

器件型号:LMZ14201EXT
主题中讨论的其他器件:LMZ14201

此系列和 LMZ14201 (非 EXT)系列中的某些器件具有-ADJ 后缀。  该后缀的含义是什么?

不要说它意味着可调输出-所有 LMZ1420X 都是可调输出、而不是固定的。  

例如、以下是可订购器件:

LMZ14201TZ-ADJ/NOPB

等等  

LMZ14201EXTTZ/NOPB

EXT 数据表未将-ADJ 列为可订购的 pn、但数据表中有多种对-ADJ 的引用:图34和表1均指 LMZ14201EXTTZ-ADJ。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    让我为您仔细检查一下。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我已确认-ADJ 适用于可调输出版本。 实际上、通常所有部件都是可调节输出、唯一的区别是 EXT 适用于可降至-55摄氏度的扩展温度范围。  

    谢谢你

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈?  这并没有澄清我在原稿中提出的任何意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  
    我对这种混乱表示歉意。 要回答您的问题:
    Q: 此系列和 LMZ14201 (非 EXT)系列中的某些器件具有-ADJ 后缀。  该后缀的含义是什么?

    答:后缀的含义是该器件是可调输出电压器件。  

    Q: EXT 数据表未将-ADJ 列为可订购的 pn、但数据表中有多种对-ADJ 的引用:图34和表1均引用 了 LMZ14201EXTTZ-ADJ。

    答:是的、这些图和表应仅将 LMZ14201EXT 作为可订购器件型号

    谢谢、我希望能回答您的问题

    -Arief