This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:充电行为异常。 充电电流上升、然后变为0、然后恢复、直到充电周期结束

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042186/bq25892-oddity-in-charging-behavior-charge-current-jumps-up-then-goes-to-0-then-resumes-until-end-of-charging-cycle

器件型号:BQ25892

充电电流如下所示:

这是使用 Battery Management Studio 记录的数据绘制的图、该图用于监控电池组上的电量监测计 IC。

垂直轴是以 mA 为单位的电流。  水平轴表示时间。  我正在为1S3P 锂离子电池组充电。

我还将把大多数 BQ25892寄存器转储到一个终端窗口。  

什么会导致充电器突然增加充电电流、然后停止充电、然后再次恢复?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于充电曲线、

     什么是 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    2.是否可以提供充电器的所有寄存器读数?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS = 12V

    我将重新运行测试并监控充电器上的 VBAT 电压。  电池上有 VBAT、但充电电流会有所不同。  

    ISYS = 0。  我们的产品已关闭。  IVBUS 可从 USBC PD 芯片提供3A 电流。

    是否也希望 REG0E - REG12的寄存器读数?  如果是、我必须对充电器进行编程、以便定期读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在充电曲线 测试期间获取所有寄存器读数(REG00-REG14)以及尽可能多的电压/电流数据(例如每1秒)。

    请 特别检查 REG0B - REG14以了解充电器状态和故障。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一段时间没有听到您的声音。 该线程被视为已解析和已关闭。

    谢谢、

    宁。