This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090:1.1Vout 在连接负载的情况下确实出现#39;t START

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62813M, TPS62813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046975/tps62090-1-1vout-does-t-start-with-load-connected

器件型号:TPS62090
主题中讨论的其他器件:TPS62813MTPS62813-Q1
我在电路板上使用 IC tps62090实施了一个用于5V->1.1V 转换的电路、遵循了元件数据表上图37的示例、唯一的区别是 Rlow=158k 和 Rup=59K。 

我遇到了以下问题: 
如果我在连接负载的情况下打开5V 电压、则输出不会变为1.1V、但会尝试开启、就像进行保护一样。
如果我在断开负载的情况下打开5V 电源、则转换器达到1.1V、并且即使我连接负载、该电源也保持稳定。

我发现、仿真电路时、相同的行为肯定不那么突出。 然而、在电路板上、1.1V 甚至不会在0.5Ohm 电阻负载上启动。 
 

请帮帮我。
问题可能出在哪呢? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    如果器件在外部负载期间没有足够的输入电流电源、则输出电压通常会下降。 您能否在电路上检查它?  

    对于模拟,您能否共享模型? 我没有在仿真配置文件中看到输入电容器、因此我想检查模型、看看它为什么不能正常工作。

    您是否尝试使用 Webench 模型来检查仿真模型?  

    链接: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/simulate/550 

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我的电路具有足够的输入电流。

    我认为输入电容器在我的仿真中是无用的、无论如何、我将其放置在这里。 我还添加 了一个100uF 的电容负载、该负载代表电路板上的 FPGA 去耦电容器。 仿真中的行为反映了实际电路中发生的情况。

     

    这里是 webench 的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    触发两级短路保护、如 D/S 章节7.3.4中所述。  

    检查您的实际系统负载是否与实验和仿真中的系统负载类似。  在某些情况下、实际负载在启动期间不会消耗大量电流、直到电源电压达到一定的最小电压。

    此外、您还应将更新、更小、更高效的固定频率 TPS62813-Q1系列用于需要-Q1的未来设计。  如果您需要在低至-55 C 的温度下启动/运行、我们还提供 TPS62813M 器件

    谢谢、

    Chris