This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25120A:BQ25120和 BQ25120A 之间有何差异?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047315/faq-bq25120a-what-are-the-differences-between-the-bq25120-and-the-bq25120a

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25120

BQ25120A 是 BQ25120的新修订版(不推荐用于新设计)。 它们引脚对引脚和软件兼容、但 BQ25120A 增加了如下改进:

  • 在 PMID 上添加了进入运输模式时的快速输出放电特性
  • 连接到 VIN 端的无线充电时状态机的改进
  • 改进了 VIN 和 MR 出现毛刺时的运输模式进入
  • 使用任何 VBAT 电压启动 VIN
  • 寻址 VBATREG < VBAT 值的充电进度指示状态反馈

 不建议在新设计中使用 BQ25120。 在设计系统时、请参阅 BQ25120A 数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭常见问题解答帖子、谢谢!