This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25120A:器件选项是什么? BQ25120A、BQ25121A、BQ25122、BQ25123、BQ25125、 等等、看起来非常相似?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25125, BQ25123, BQ25121A, BQ25122, BQ25120F3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047311/faq-bq25120a-what-are-the-device-choices-the-bq25120a-bq25121a-bq25122-bq25123-bq25125-etc-look-very-similar

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25125BQ25123BQ25121ABQ25122BQ25120F3A

器件 BQ25120A、BQ25121A、BQ25122、BQ25123、BQ25125 等都属于相同的电池充电器系列:BQ25120x。 它们的功能相似、但默认寄存器因器件选择而异。 下表显示了器件之间的主要差异。 请参阅数据表、了解更多信息并为您的应用选择合适的器件。

器件

VSYS

LS/LDO (默认)

VIN_DPM

看门狗定时器

DPPM

BQ25120A

1.8V

负载开关

使能

使能

使能

BQ25121A

2.5V

负载开关

使能

禁用

使能

BQ25122

1.2V

负载开关

使能

使能

使能

BQ25123

1.25V

LDO (3.0V)–禁用

使能

使能

使能

BQ25125

1.8V

LDO (1.8V)–禁用

禁用

使能

禁用

BQ25120F3A

1.8V

LDO (1.8V)–禁用

使能

禁用

使能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭常见问题解答帖子、谢谢!