This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25120A:看门狗计时器的用途是什么? 我可以禁用看门狗计时器吗?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25121A, BQ25120F3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047308/faq-bq25120a-what-is-the-purpose-of-the-watchdog-timer-can-i-disable-the-watchdog-timer

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25121ABQ25120F3A

在微控制器应用中、看门狗计时器用于确保主机仍然响应并且没有停止运行。 BQ25120A 具有一个50s 看门狗计时器、可通过 I2C 接口监控主机。 计时器将在每次执行 I2C 通信时复位、在看门狗计时器过期(主机无响应)的情况下、寄存器将复位为默认值。   

BQ25120A 的看门狗计时器无法禁用。 然而、当器件被置于高阻抗(Hi-Z)模式时、安全装置定时器被禁用。 当电池耗尽且/CD 引脚=低电平时、器件处于高阻态模式。  作为替代方案、BQ25121A 或 BQ25120F3A 属于同一系列、默认情况下禁用看门狗计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭常见问题解答帖子、谢谢!