This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25120A:如何进入和退出运输模式?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047305/faq-bq25120a-how-do-i-enter-and-exit-ship-mode

器件型号:BQ25120A

充电器可通过以下方式进入运输模式:

  • 要在 BQ25120A 上进入运输模式、器件应在仅电池模式下运行(VIN < VUVLO)、并且/CD 和/MR 必须为高电平。 然后您可以:
    • 在状态和运输模式控制寄存器(0x0)上发送 I2C 命令 EN_SHIPMODE = 1。
    • 如果按钮控制寄存器(0x08)上的 MRREC = 1、则按下 MR 按钮。

充电器可通过以下方式退出运输模式:

  • 将适配器连接到 IN (VIN > VBAT + VSLP)
  • 在 VIN 不存在时按下/MR 按钮。 在这种情况下、VBAT > VBATUVLO、以便器件退出运输模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭常见问题解答帖子、谢谢!