This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:TPS65218D0引脚接地/常闭

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65216, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047027/tps65218d0-tps65218d0-pins-grounded-nc

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS65216TPS65218

您好!

我在 设计中使用 TPS65218D0器件。 但是、我想让另一个源为 TPS65216D0。 为了能够使用更高版本、我要将 TPS65218D0的以下引脚接地、或者使 NC 适应 TPS65216D0。

GND-引脚:20-24、30-33、25、27

NC、引脚:18、19、34

 如上所述、TPS65218D0中这些引脚是否存在连接问题?

/br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的支持! 下面是我对前面消息中列出的引脚连接的反馈、假设您的应用不会使用电池备用电源。 这适用于 TPS65216和 TPS65218D0 (D0 NVM 配置)  

    • 引脚编号20-24、25和27可接地。 这将适用于两个 PMIC、因为它们是 TPS65216上的 GND 引脚、而 对于使用 TPS65218但不需要 DCDC5/DCDC6的应用、它们也可以连接到 GND。 TPS65218D0数据表第6.1.2节"无电池备用电源的应用"也对此进行了说明。

    • 引脚#18和19可以是 NC/悬空。 这将适用于两个 PMIC、因为它们是 TPS65216上的 NC 引脚、而对于 TPS65218、在不使用 DCDC5/6时、可将其作为建议连接的一部分浮动。

    • 引脚编号30-33:这些引脚对应于 TPS65218 PMIC 上的负载开关、因此我建议将输入(引脚编号31、32)连接到 GND、并在输出引脚(引脚编号30、33)上放置一个0欧姆电阻器连接到 GND。 当使用 TPS65216将引脚连接到 GND 时、可以组装此0 Ω 电阻器;当使用 TPS65218时、可以将其保持悬空。

    • 引脚#34可以是 NC/悬空。 它在 TPS65216上为 NC、在 TPS65218D0上为 GPO2 (配置为推挽)。  

    谢谢、

    Brenda